Schneider Electric Lança APC Mobile Power Pack

A Schneider Electric lança APC Mobile Power Pack – Conjuntos de Baterias Externas para Smartphones e Dispositivos Carregados por USB

Obtenha mais do seu telemóvel – prolongue a sua vida social e dos jogos on-line, ou o seu dia de trabalho!

LONDON - November 4, 2014 - A Schneider Electric apresentou a gama APC Mobile Power Pack de conjuntos de baterias externas de elevada capacidade e elevada eficiência. O APC Mobile Power Pack foi concebido para fornecer carregamento móvel a todos os smartphones e tablets – ou a qualquer dispositivo que possa ser carregado utilizando um cabo USB. As novas baterias externas leves permitem uma maior gama de aplicações para serem usadas por períodos mais longos, incluindo aplicações que consomem muita energia, que utilizam serviços de localização e GPS.

Jonathan Chiu, Vice-Presidente de Negócios de TI da Schneider Electric de Hong Kong e Macau disse: "Todos nós precisamos de mais autonomia da bateria em algum momento ou outro, seja em casa, nas nossas viagens ou no trabalho. O APC Mobile Power Pack foi concebido para assegurar que utilizamos as aplicações que necessitamos, quando necessitamos – quer isso signifique estar disponível para transferir e-mails e documentos, tweets, aceder a contas de jogos ou carregar fotografias e vídeos nos festivais. O APC Mobile Power Pack significa que já não precisa de estar atento ao indicador de bateria porque o seu dispositivo possui um grande ecrã de alta resolução."

Os conjuntos de baterias externos Conjunto de alimentação móvel da APC são fornecidos em dois formatos; M5 (5000 mAh) e M10 (10 000 mAh). O formato mais pequeno M5 pesa 142 g e mede 108 mm x 65 mm x 15 mm, dispondo de energia suficiente para carregar o smartphone, em média, duas vezes. O M10 pesa 243 g e mede 147 mm x 89 mm x 14 mm, fornece um carregamento completo para um tablet ou quatro carregamentos do smartphone.

Disponível num acabamento contemporâneo em preto ou branco brilhante, o APC Mobile Power Pack enquadra-se na perfeição nos dispositivos inteligentes cheios de estilo de hoje em dia. Integram tecnologia de bateria de polímero de lítio que pode ser carregada duas vezes, tantas vezes quanto os iões de lítio equivalentes, para garantir uma vida útil duradoura e fiável.  Externamente, o APC Mobile Power Pack dispõe de duas ligações USB de saída permitindo que dois dispositivos sejam carregados simultaneamente e um indicador da capacidade da bateria de 4 LEDs.

Os conjuntos de baterias são carregados utilizando um conector USB micro fornecido; as durações do carregamento são normalmente 4 horas (M5) e 8 horas (M10). Ambas as baterias externas são notavelmente eficientes nos carregamentos de armazenamento, podendo ser deixadas em malas de computadores portáteis, bolsas, mochilas e similares durante semanas a fio sem perda significativa de energia. Quando necessário, pode contar com o APC Mobile Power Pack para ter o seu dispositivo carregado e a funcionar fiavelmente. Os M5 e M10 funcionam carregando a bateria interna do dispositivo, substituindo a rede de fornecimento elétrico.

A Schneider Electric também integrou funcionalidades de proteção importantes para assegurar um funcionamento seguro e longo do APC Mobile Power Pack. Jonathan continuou, "Muitas baterias externas de baixo custo no mercado não possuem controlos para proteger contra problemas comuns, tais como, excessos de carga, excessos de descarga ou excessos de temperatura. Essas condições poderiam resultar na degradação prematura da bateria, em sobreaquecimento ou mesmo no derretimento completo em circunstâncias extremas. O módulo do circuito de proteção (PCM) do APC Mobile Power Pack protege contra problemas resultantes do mencionado acima, assim como da sobrecorrente da célula ou da sobrecarga ou do curto-circuito do USB e da corrente escura ultra baixa."

Sobre a Schneider Electric
Como especialista mundial em gestão de energia com operações em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece soluções integradas em vários segmentos do mercado, incluindo posições de liderança em Utilitários & Infraestruturas, Indústrias & Fabricantes de Máquinas, Edifícios Não Residenciais, Centros de Dados & Redes e Edifícios Residenciais. Focada em tornar a energia segura, fiável, eficiente, produtiva e ecológica, além de 150.000 colaboradores do Grupo alcançou vendas de 24 bilhões de euros em 2013, através de um compromisso ativo para ajudar indivíduos e organizações a aproveitar ao máximo a sua energia.

www.schneider-electric.com

Para aceder às mais recentes notícias da Schneider Electric

Clique aqui