Vida Útil da Bateria UPS

BIP! BIP! BIP!

Qualquer pessoa que tenha tido uma UPS na última década conhece e, provavelmente, teme este ruído: o som da sua UPS a informá-lo de que a bateria tem de ser substituída – e, se tiver tanta sorte como eu, o mais certo é isso acontecer nos momentos mais inconvenientes.

Nos últimos anos, os fabricantes de UPS deram passos importantes para a previsão do tempo de vida das suas baterias – mas, dado que o fator de influência mais importante para a vida das baterias é o ambiente em que a UPS funciona, tem sido um grande desafio prever com precisão o fim de vida destas baterias VRLA (chumbo-ácido reguladas por válvula). No entanto, a APC™ by Schneider Electric™ desenvolveu uma tecnologia inovadora, das melhores da sua classe, que proporciona aos nossos clientes uma supervisão e gestão melhoradas.

Temos o orgulho de afirmar que os nossos modelos de Smart-UPS™ On-Line são as únicas unidades no mercado que oferecem previsões dinâmicas da vida útil das baterias. O intuitivo display LCD alfanumérico indica o mês e o ano exatos em que a bateria da UPS terá de ser substituída. E o melhor de tudo é que a UPS monitoriza constantemente a sua bateria e o ambiente envolvente para ajustar as previsões com precisão, com base nas oscilações da temperatura e outras condições que possam afetar o ciclo de vida da bateria – eliminando, efetivamente, as conjeturas, para que melhor possa preparar o futuro da sua empresa.

Tradicionalmente, recomenda-se que as organizações que usam UPS para proteger equipamento de caráter crítico tenham no local baterias de substituição, para transições tranquilas quando as baterias chegam ao fim do seu ciclo de vida. No entanto, para grandes organizações com centenas de UPS instaladas, esta tarefa pode ser complicada e requerer muito espaço, especialmente se tivermos em consideração as recomendações para um armazenamento adequado:

  • As baterias armazenadas devem ser carregadas a cada 6 meses
  • O tempo de armazenamento acumulado não deve exceder 1 ano
  • Armazenar a bateria a 10°C (50°F) ou menos, se possível

Por isso, a previsão dinâmica da vida útil das baterias não se limita a assegurar a continuidade na sua organização com a eliminação dos riscos – ela poupa tempo e espaço preciosos ao seu ambiente de TI, graças à eliminação da necessidade de armazenar e efetuar a manutenção de um stock de baterias de substituição para as suas UPS.

Para além de prever o momento em que a sua bateria terá de ser substituída, a função de gestão inteligente da bateria permite realizar um carregamento com compensação de temperatura, o que previne situações de sobrecarga – assim prolongando a vida útil da sua bateria.

Certifique-se de que uma UPS desatualizada não é o elo mais fraco na sua infraestrutura de TI. Consulte os nossos novos modelos de Smart-UPS On-Line, mais inteligentes – todos eles com certificação Energy Star e compatíveis com servidores dos principais fabricantes de produtos de TI – e tire partido dos mais de 25 anos da Legendary Reliability™, conceções eficientes e funções inovadoras que garantem que a sua infraestrutura de TI fica mais protegida do que nunca. Clique aqui para mais informações

Recursos relacionados

Para uma discussão mais aprofundada, consulte o White Paper 210, Single Phase UPS Management, Maintenance and Lifecycle.
Obtenha o White Paper